This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8740:需要原型或代码

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP8740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1551850/pmp8740-prototype-or-code-required

部件号:PMP8740


工具/软件:

您好的团队、

我的客户希望设计一个 3.3kW 的交流/直流充电器、具有 90-264Vac 输入、48-80Vdc 输出、我推荐使用 PMP8740。

客户想测试我们的 PMP8740、是否可以购买一款原型?

或者、我们能否在 MSP430 内提供代码来帮助客户重建代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hanbing、

    我们无法销售原型、文件可供客户参考。  

    对于软件、我们可以帮助共享它。 我看了看时间。

    谢谢、

    Robert  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    感谢您的答复。 如何与 Roberto 取得联系?

    汉兵

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert

    您能帮助我分享代码吗?

    汉兵

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hanbing、

    很抱歉、我目前正在度假、但在可能的情况下会阅读电子邮件。 下周将在星期一上再次上市。

    我在此附上包括 PMP8740 代码在内的压缩文件。 当然,它应该被认为是,因为它不是 100%验证:-)

    此致、

    Roberto

    e2e.ti.com/.../8623.Software-Rev_5F00_E.zip