This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155:LM515X 系列问题与 Webench

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1543045/lm5155-lm515x-series-issue-with-webench

器件型号:LM5155


工具/软件:

Webench 无法为适用于 18V 至 32VIN 至 35Vout @1.5A 设计的 LM515X 系列升压控制器提供 BOM 成本。这是因为相对不重要的软启动电容器 始终作为定制器件使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    您能分享这个设计链接以供我们参考吗? 请按照以下步骤进行共享。

    3162.Steps-to-Share-the-WEBENCH-Design.pdf

    根据我们的理解、CSS 即将定制、导致 BOM 成本不适用。 我们将努力更新 CSS、并在 本周结束前为您提供解决方案

    此致

    Shaheen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题已解决、BOM 现在是非定制的、并且会引发成本。 此修复将在 TI.com 上暂时于 8 月中旬发布 WEBENCH、届时将会提供。

    此致

    Shaheen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此修复程序可在 TI.com 上找到。

    谢谢

    Shaheen