This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH-POWER-DESIGNER:建议:通过调整 rd_inpflt 来改善对陶瓷电容器的支持

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: WEBENCH-POWER-DESIGNER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1556059/webench-power-designer-suggestion-improve-support-for-ceramic-capacitors-by-adjusting-rd_inpflt

部件号:WEBENCH-POWER-DESIGNER


工具/软件:

尊敬的 WEBENCH 专家、使用工具的输入滤波器功能时、我注意到陶瓷 cb_inpflt 存在问题:尽管有一个可轻松调节的串联 Rd_inpflt、该工具仍要求 cb_inpflt 的 ESR 大于典型的 MLCC 所提供的 ESR。 例如、它要求 cb_inpflt 的 ESR 介于大约 10m Ω 和 300m Ω 之间、最好是 150m Ω、并串联了 150m Ω Rd_inpflt。 鉴于陶瓷电容器的电阻值为 10m Ω、陶瓷电容器的选择很少、大多数建议是采用 OS-CON 或钽电容器。 我认为可以通过将 Rd_inpflt 设为默认值稍高来为 cb_inpflt 设置一个较低的 ESR 限制(零)。

另一个有趣的选择是选择输入滤波器是否应该完全具有这两个元件。 如果我通过手动将 rd_inpflt 设置为非常大(兆欧)的值来“禁用“阻尼、您的工具报告的仿真结果就不会糟糕得多。 然后、对于采用简化但并非完全没有的输入滤波器的小尺寸解决方案、我可以在现实生活中省略这两个组件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    感谢您发送此邮件、我们正在调查上述请求。 一旦我们讨论了实施建议的可行性、我们将再次与您联系。

    此致

    Shaheen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Eric Auer 

    我们更新了 ESR 的下限、我们将 cb_inpflt ESR 最小值保持为 1 微欧姆、这有助于按预期选择陶瓷电容器。 但是、删除这两个组件需要更改基础结构、目前不建议这样做、因为 WEBNECH 上的大多数设备都使用此功能。

    上述有关 ESR 的更新将在 TI.com 上的下一个 WEBENCH 发布前(暂定在 9 月初)提供。 同时、如果您有任何具体设计需要测试、请手动更改 ESR 限制并更新 WEBENCH 设计。 希望这对您有所帮助。 如果您有任何其他问题、请随时联系我们。

    此致

    Shaheen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我同意最好有这两个组成部分。 期待下个月使用您即将进行的 ESR 更新!