This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM863252:TPSM863252 WEBENCH 集成:具有所需非现实属性的定制元件

Guru**** 2917140 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM863252

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1556085/tpsm863252-tpsm863252-webench-integration-custom-components-with-non-realistic-properties-required

器件型号:TPSM863252


工具/软件:

尊敬的 WEBENCH 专家、对于 TPSM863252、网站认为需要定制 Renb、Rent、Cen 和 Cff、因此无法计算 BOM 成本和占用空间。 问题似乎是、电阻器容差为零、电容 ESR 为零? 我假设类似的原因也会导致许多其他 TI 器件产生 nA 占用空间和 BOM 成本、因此您或许能够实施一条通用规则、帮助改善同时针对多个芯片和模块的 WEBENCH 电源设计器结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    请您准确解释一下您在 webench 中遇到的与 TPSM863252 相关的问题

    请分享您所面临的 webench 问题的屏幕截图。

    - Hitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hitesh、

    有趣的是、当我第一次导航到 TPSM863252 网站并从那里打开 webench 时、问题不会出现。 相反、它仅在使用 webench 而不选择芯片时发生。

    webench.ti.com/.../SDP.cgi

    如您所见、此设计的 BOM 中的多个电阻器和电容器是“定制“的、因此没有封装、价格、制造商或器件型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    感谢您提供的信息、让我检查一下、如果需要、请继续进行。

    直到您可以通过首先浏览 IC 来使用。

    - Hitesh