This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG2100EVM-078:LMG2100EVM-078 作为升压转换器?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG2100EVM-078, LMG2100R044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1555892/lmg2100evm-078-lmg2100evm-078-as-boost-converter

器件型号:LMG2100EVM-078
主题: LMG2100R044 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI:  
我们有 EVM 板 — LMG2100EVM-078。
它可用作降压转换器、具有双 PWM 信号、并在双 PWM 的电路板上进行了所有必要的更改。
我们还提到、可以将其用作升压转换器。 即使在使用低输入 PWM 后、它也不能用作升压转换器。 请告诉我如何将该电路板用作升压转换器、并对电路板进行所有必要的更改、以及如何对从 ESP32 提供的 PWM 信号进行编程。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shree、

    为了在升压转换器中运行 EVM、需要反转负载和电源连接。

    我们将 Vin 连接到 J2 连接器、并将负载连接到 J1 连接器。

    此致、

    Ruchika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何提供 PWM 信号? PWM 信号是互补的、但当我们将 VIN 连接到 J2 并加载到 J1 时、IC LMG2100R044 将如何上电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    除了负载和电源反转之外、我们无需进行任何更改。 根据我们为输入提供并获取输出的位置、 降压转换器将充当升压转换器。

    请查看下面绘制的粗略图像。  不会发生任何变化、因为 LS FET 将由 LI 驱动、HS FET 将由 HI 驱动。

    此致、

    Ruchika.