This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP6712:PCB 制造规范

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP6712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1550235/pmp6712-pcb-manufacturing-specification

部件号:PMP6712


工具/软件:

我试图找到 PCB 制造图纸 (.pdf) 或“自述文件“、其中提供了 PMP6712 PCB 的制造规格详细信息。 例如、为各层指定了哪些铜重量?  在哪里可以找到这些信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 BJE:如果需要、我可以向您发送原始设计文件。 请告诉我、我们可以通过消息功能离线连接。  

    第 1、5、6、10 层= 2 盎司铜

    其余为 1 盎司铜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文。 我找到的信息,谢谢.