This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01238:在 FET 解决方案上使用 U3

Guru**** 2932980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1556729/tida-01238-using-of-u3-on-fet-solution

器件型号:TIDA-01238


工具/软件:

您好:

要在 FET 解决方案上启用终端电阻器、只能通过将栅极驱动至 5V 来打开 U4。因此、JMP9 应连接到 VCC、JMP10 连接到 GND(以使 U3 保持关闭)、对吗? U3 (CSD17483F4T) 的目的是在使用 3.3V 微控制器控制 U4 时充当电压电平转换器、并在 CAN 总线上出现高电压时为微控制器 I/O 引脚提供保护、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sayyid:

    是的、 跳线逻辑如所述 、其中栅极应连接到 VCC 以启用端接、或连接到 GND 以断开。  

    我相信您是指栅极和分压器网络的电容来缓解 MCU 上的负载。 因此、使用 RC 滤波器/限流器。 不过、这不是浪涌保护、因为 MCU 引脚主要应将 U3 的栅极视为电容节点。 I.e、CAN 总线瞬变由收发器和 U4 通道远离逻辑路径。 分压器的作用主要是驱动形状和照度电平转换/偏置、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    要激活终端、只应将 U4 连接到 VCC、而 U3 应连接到 GND、对吗?
    如果我们使用 5V 微控制器、是否可以完全移除 U3 并将微控制器  I/O 直接连接到 U4 以控制接合?


    此致

    Michael、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sayid:

    是的、您的理解是正确的、谢谢。

    此致、

    Michael。