This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:PSpice 安装错误 (Windows10)

Guru**** 2845290 points

Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1549228/pspice-for-ti-pspice-installation-error-windows10

部件号:PSPICE-FOR-TI


工具/软件:

您好、

当我尝试 启动从 TI 网站下载的.exe 文件时、出现以下错误消息:

此问题是什么? 以及如何解决该问题

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mouhanned:

    您使用的是哪个版本的 Windows?

    谢谢、
    Jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JC:

    Windows 版:Windows11 专业版 64 位

    版本 24H2

    已安装日期:2025 年 4 月 1 日

    谢谢

    Mouhanned

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mouhanned:

    您从哪里获取安装程序? 你能确认它的属性吗?

    谢谢、
    Jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JC:

    我从 TI 网站获得了它。 当我查看安装程序的属性时、我获得了与您相同的功能:

    此致

    Mouhanned

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Mouhanned:

    那是什么语言?  

    谢谢、
    Jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    法语

    此致

    Mouhanned

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有意思。 该错误弹出窗口在法语版本的 Windows 上是全英语?

    我预计操作系统语言(尤其是法语)不会导致任何问题、但请给我一些时间进行检查。

    谢谢、
    Jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、您会向我发送这些文件吗?

    “C:\Users\username\AppData\Roaming\cadence\PSpiceTIInstall\cdsPSpiceNetworkStatus.txt“

    “C:\Users\username\AppData\Roaming\cadence\PSpiceTIInstall\cdsPspiceTIlog.txt“

    谢谢、
    Jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../2742.cdsPSpiceNetworkStatus.txte2e.ti.com/.../33614.cdsPspiceTIlog.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mouhanned:

    您的网络连接是什么? 错误消息表明没有:

    08:58:42 jeudi 15 mai 2025 :消息:无法连接到服务器,因为没有互联网连接。 检查系统的互联网连接并再次运行安装程序。

    Jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JC:

    网络可用。 我在网络接入可用时重试安装、但有相同的错误

    谢谢

    Mouhanned

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mouhanned:

    是否要启动 Windows PowerShell 并在中键入以下命令?

    wget https://cdsplicwc.cadence.com/chws/test/connection.html

    谢谢、
    Jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JC:

    这就是结果

    谢谢

    Mouhanned

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mouhanned:

    这是公司 PC 还是个人 PC? 它是否位于 VPN/防火墙内?

    谢谢、
    Jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JC:

    这是一台公司 PC。 我询问了安装所需的第一道墙和三个位置:

    解锁、如下所示

    但也有同样的误差

    此致

    Mouhanned

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mouhanned:

    我们今天或明天可以打电话吗? 我们将向您发送会议请求。 如果您没有空位、请建议您选择更好的时间。

    谢谢、
    Jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mouhanned:

    您的计算机上是否有病毒拦截程序或任何其他可能自行删除文件的安全相关软件?

    谢谢、
    Jc.