This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:安装程序时出错

Guru**** 2931990 points

Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1556788/pspice-for-ti-error-installing-the-program

部件号:PSPICE-FOR-TI


工具/软件:

我尝试安装程序,我得到了一个错误消息(–2104) 后,我输入的密钥,我从注册

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francisco、

    请尝试以下操作:

    1. 创建一个名为“CDS_LIC_QA_TEST"的“的新环境变量、并将其设置为如下所示的文本文件:
    2. 关闭并运行安装程序。 将创建文件。  看到错误后、关闭 GUI。
    3. 现在、删除环境变量或将其重命名为其他变量、否则日志文件将不断增加。
    4. 向我发送 LicLog.txt 文件以及:
      1. “%appdata%\Cadence\PSpiceTIInstall\cdsPspiceTIlog.txt"</s>“
      2. “%appdata%\Cadence\PSpiceTIInstall\cdsPSpiceNetworkStatus.txt"</s>“

    谢谢、

    Jc.