This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01063:Rogowski 线圈电流传感器参考设计

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01063

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1557217/tida-01063-rogowski-coil-current-sensor-reference-design

器件型号:TIDA-01063


工具/软件:

TI 团队大家好、

我目前正在从事基于 TIDA-01063 罗氏线圈电流传感器参考设计的项目。 为了加快设计和验证过程、我想问是否有 TI 提供的任何 Python 脚本或相关的自动化文件(或者在 TIDA-01063 开发过程中在内部使用)、这些文件可以帮助生成 Rogowski 线圈占用空间、布局或仿真数据。

如果存在此类脚本、您能否将其分享或指导我如何申请访问权限? 这对我的 PCB 设计自动化和验证工作非常有帮助。

提前感谢您的支持。

此致、