This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25010:使用 LTspice 中的仿真模型时、它无法正常工作。

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1556855/lm25010-working-with-simulation-model-in-ltspice-it-is-not-working

器件型号:LM25010


工具/软件:

我正在为 IC 使用 SPICE 模型、但在 LTspice 仿真中显示了误差

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shweta:

    我们不能根据其用户协议使用 LTspice ,因此我们可以提供的支持是有限的。

    我建议使用 PSpice for TI 用于对 TI 器件进行仿真、因为模型是专为 PSpice 创建的、我们可以更好地提供支持。

    话虽如此、您会遇到什么错误? 如果无需仿真即可支持、我或许能够为您提供帮助。

    此致、

    Niranjan