This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61170-Q1:导出设计失败

Guru**** 2933720 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61175, TPS61170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1556315/tps61170-q1-failure-to-export-design

器件型号:TPS61170-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS61170、TPS61175

工具/软件:

你(们)好

我正在尝试将该设计导出到 TI-TINA、但也无法导出。 系统出现错误  

请您提供帮助吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Naji:

    webench 工具似乎有问题。

    我会将此转发给 webench 团队。

    此致、

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fergus:  


    我们能够重现问题、 这看起来是所有器件上的通用问题。
    解决问题后、我们会尽快回复您。 我们正在优先考虑这一问题。

    谢谢。此致、
    Umayal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fergus。 非常感谢您的支持。 祝你一切顺利  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fergus、我对 TPS61170 有疑问。 首先、该 IC 非常旧、是否建议用于新设计? 其次、文档 SLVU222C 是指使用过时的软件工具 (Windows 2000 和 XP)、我无法在 Win 11 机器上安装(除非另有说明的方法)。 是否可以使用其他工具? 请告诉我。 此致、Naji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Naji:

    可以使用 TPS61175 吗?

    TPS61175 具有软启动和可编程开关频率的 3A 高压升压转换器数据表(修订版 F)

    我将连接我们的软件团队以检查安装问题。

    此致、

    Fergus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Naji:

    我已尝试在 WIN11 系统中安装和使用该软件。

    下面是我的软件。

    e2e.ti.com/.../Setup-TPS6116x-EVM.msi

    请 使用具有“TPS6116x 固件刷写实用程序“的 USB 接口适配器进行安装和更新。

    此致、

    Fergus