This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:VMid ADC (ADC-A3) 未连接–是否需要跳线/电路?

Guru**** 2935310 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1557006/tida-01606-vmid-adc-adc-a3-not-connected-is-jumper-circuit-needed

器件型号:TIDA-01606


工具/软件:

您好:

我使用的是 SDK V5_04_00 通信 F280039C 控制卡、硬件版本 E6 、10kW 系统。
TINV_user_settings.h文件中、我找到了的以下代码 VMid ADC 配置

//添加中点电压检测
#define TINV_VMID_ADC_BASE  ADCA_BASE
#define TINV_VMID_ADCRESULT_BASE ADCARESULT_BASE  
#define TINV_VMID_ADC_PIN  ADC_CH_ADCIN3
#define TINV_VMID_ADC_TRIG_SOURCE_1 TINV_ADC_SOC_TRIG_FAST1  
#define TINV_VMID_ADC_SOC_NO_1 ADC_SOC_Number4  
#define TINV_VMID_READ_1 ADC_readResult (TINV_VMID_ADCRESULT_BASE、TINV_VMID_ADC_SOC_NO_1)

#define TINV_VMID_ADC_TRIG_SOURCE_2 TINV_ADC_SOC_TRIG_FAST2
#define TINV_VMID_ADC_SOC_NO_2 ADC_SOC_NUMBER6  
#define TINV_VMID_READ_2 ADC_readResult (TINV_VMID_ADCRESULT_BASE、TINV_VMID_ADC_SOC_NO_2)

#define TINV_VMID_ADC_TRIG_SOURCE_3 TINV_ADC_SOC_TRIG_FAST3  
#define TINV_VMID_ADC_SOC_NO_3 ADC_SOC_NUMBER8  
#define TINV_VMID_READ_3 ADC_readResult (TINV_VMID_ADCRESULT_BASE、TINV_VMID_ADC_SOC_NO_3)

#define TINV_VMID_ADC_TRIG_SOURCE_4 TINV_ADC_SOC_TRIG_FAST4  
#define TINV_VMID_ADC_SOC_NO_4 ADC_SOC_Number10  
#define TINV_VMID_READ_4 ADC_readResult (TINV_VMID_ADCRESULT_BASE、TINV_VMID_ADC_SOC_NO_4)

#define TINV_VMID_READ (float32_t)(TINV_VMID_READ_1 + TINV_VMID_READ_2 + TINV_VMID_READ_3 + TINV_VMID_READ_4)*(0.25f)

检查后、我看到它使用了 ADC-A3 、对应于 引脚 18 控制卡上的针脚 39(图 1) 选择 ESD 二极管。
但是、在电源卡上、J5 引脚 39 似乎未连接到任何内容(图 2)。

图 1.


图 2.

我的问题是:

  • 是否需要任何跳线设置或附加电路来检测 中点电压 (VMID)

  • 或者在该硬件版本 (E6) 中是否未使用此输入?

非常感谢。