This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG2610:用于电路仿真的 LMG2610 SPICE 模型

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG2610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1557877/lmg2610-lmg2610-spice-model-for-circuit-simulation

器件型号:LMG2610


工具/软件:

大家好、TI 专家。
使用 LMG2610 进行电路仿真时、需要使用 SPICE 模型 ( LMG2610R044RKLR) 。 像这样的复杂器件需要准确的模型来进行虚拟测试、而简单的自定义符号就不够用了。
已检查产品页面、但找不到可下载的 SPICE 模型。 您能否提供 LMG2610 适用仿真模型的访问权限?
有关使用参考设计中的相关模型的指导也会有所帮助。
感谢您的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们为此器件提供了 SIMPLIS 模型。

    此致、

    Pratik A.