This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01604:防止在电感器之前 OBC PFC 中出现浪涌电流的二极管/TVS 选择指南。

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1557931/tida-01604-diodes-tvs-selection-guide-to-prevent-surge-current-in-obc-pfc-before-the-inductor

器件型号:TIDA-01604


工具/软件:

你好、团队

这是 FAE Irene 支持 Sungrow 汽车。

您能否检查 在电感器工作之前是否使用 1000V 二极管来防止 OBC PFC 中的浪涌电流。

根据我的理解、应该是 TVS/我们是否有关于此浪涌设计指南的任何应用手册?

谢谢

Irene