This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP22087:HB LLC 转换器"变压器"计算

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1557168/pmp22087-hb-llc-converter-transformer-calculation

部件号:PMP22087
主题中讨论的其他器件:UCC256404

工具/软件:

我从事 LLC 谐振转换器设计、
LM= 490µH、
LR= 90µH

我下一步是设计变压器。有人能解释一下:

  1. 在 LLC 转换器 (UCC256404) 中、谐振回路电路之后通常使用哪种类型的变压器?  

  2. 如何确定变压器规格(磁芯类型,匝数比,绕组细节)?

  3. 为了确保变压器满足电压、电流和隔离要求、需要进行哪些计算?

  4. 是否有任何标准指南或参考方法来计算 LLC 谐振转换器变压器的匝数、磁芯选择和电线尺寸?

非常希望提供任何详细的说明或参考资料。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suman:

    我在下面的回答:

    1.采用铁氧体磁芯材料的变压器通常用于形成 LLC 谐振电感器。

    2.您可以首先按照 PSDS 白皮书: 设计 LLC 谐振半桥电源转换器: https://www.ti.com/seclit/ml/slup263/slup263.pdf 中的流程图(图 14) 进行操作。 确定匝数比和谐振回路参数后、您就可以为供应商找到合适的磁芯尺寸和形状(例如 TDK、DMEGC、Ferroxcube...) 软铁氧体目录、以查找满足您需求的磁芯。 在正常运行时、我们通常将铁氧体磁芯保持在~50mT 的温度下运行。   

    3.我们通常需要遵守安全标准。 根据您的应用、所需的标准可能有所不同。

    4、以上提及的 PSDS 文件应该是 LLC 设计的第一步。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 杨升阳先生 1. 
    我遇到了几个问题:

    1. 在上面的原理图中、未显示谐振电容器 (Cr) 和 (Lm)。

      • 该电容器应该串联还是并联放置在谐振回路内?

    2. 我还需要为 LLC 转换器设计一个辅助绕组、如原理图所示。

      • 如何计算这种辅助绕组的匝数和设计参数?

      • 是否有特定的指南来确保辅助电源具有适当的电压电平和隔离?

    非常感谢任何详细的说明、设计公式或参考资料。


    此致