This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP22339:用于 320VDC/20A、(在 280-360VDC 中)

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP22339, PMP22650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1554894/pmp22339-using-for-320vdc-20a-in-280-360vdc

部件号:PMP22339
主题中讨论的其他器件: PMP22650

工具/软件:

1-CAN 我们将此设计用于 20A 320VDC 输出、输入范围为 280VDC 至 360VDC、我需要调整哪些元件的大小。

2 能否提供+/–160VDC 隔离式电压调节设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 PMP22339 不应用于这些功率级别。 您可以参考 PMP22650、特别是直流/直流级、作为您工程的起点。 这里有一些 400V 输入和 350V 输出(高达 6kW)的效率测量结果。 这似乎更接近您的电源要求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 达尔文·费尔南德斯 

    您的意思是,我可以 参考 CLLLC 部分的原理图来支持我的应用。

    那么如何维护呢 CV 为 320VDC

    您还提到了一些“效率测量“,我能精确地做到这一点吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnudas:对于这种功率级别、您通常会看到数字控制。 PMP22650 就是这种情况。 您必须熟悉 C2000 控制器以调整输出电压。 我建议查看下面此参考设计的 C2000 指南。 我提到了效率、因为这表明 CLLC 转换器是在与您的电源要求类似的条件下进行的测试。

    https://www.ti.com/tool/TIDM-02013