This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP41115:如何在拉出器件时处理电弧

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS26750, TPD4S480

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1554899/pmp41115-how-to-deal-with-arc-when-pulling-out-the-device

器件型号:PMP41115
主题中讨论的其他器件:TPS26750TPD4S480

工具/软件:

尊敬的专家:

我利用此解决方案、尝试为客户赢得更多 TI 套接字。 客户希望知道我们如何在拉出 Type-C 器件时处理由高电压引起的电弧。

这是客户与我分享的用于解释问题的图片。

密钥翻译:

电缆在工作期间拔下时的行为。

  • 源极侧的 Vbus 保持受电、并且由于负载突然损失、稳压电源会调节、从而导致 Vp 电压上升。 在关断之前、该电压会保持升高一段时间。
  • 线路中电流的突然下降会导致电感反冲、从而导致 Vp 电压上升。
  • 灌电流侧突然失去拉电流电源会导致本地电容器快速放电、从而导致 VR 电压下降。

 

这三个因素会产生电压差:VP - VR。

 

电弧生成的两个条件:

  • 两个电极之间的电压差大于 12V
  • 两个电极之间的间隙小于 7.5µm μ m - 10µm μ m

如果 TPD4S480 履行职责或 TPS26750 履行职责、我没有太多时间深入研究这两个数据表、请帮助我理解这两个数据表。

BR  

Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    @Darwen、请将此主题转发到产品线 TPS4S480 或 TPS26750 、他们应该是正确的人来回答此问题、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emma、我们目前正在与您和产品线进行离线工作。 谢谢!