This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:优化基于 LM5122 的升压转换器:实现 5V 启动和>400mA 输出

Guru**** 2693325 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1547762/lm5122-optimizing-an-lm5122-based-boost-converter-achieving-5-v-startup-and-400-ma-output

器件型号:LM5122


工具/软件:

问题概述

我们已经使用 LM5122 控制器实现了升压转换器、并准确复制数据表中的“典型应用“。 在基准测试期间、我们遇到了两个关键问题:

  1. 在低于 9V 时启动
    尽管数据表指定的最低工作电压为 3V(启动时为 4.5V)、但我们的设计不会在 9V 以下发起开关。虽然我们的目标系统通常提供≥12V 的电压、但 5V 下的可靠运行将极大地增强多功能性。

  2. 输出电流限制为~μ A 400mA
    当负载超过 400mA 时、输出电压会崩溃至接近输入电平、器件进入故障(短路)闪烁模式。 我们有 3A 电流限制配置、因此转换器不应在该低电流电平下跳闸。

问题和咨询请求

  • 是否有人使用 LM5122 实现了 5V 可靠启动? 您建议对启动电路进行哪些调整?

  • 当负载超过 400mA 时、我们如何防止转换器进入故障模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pablo、

    在描述问题时、请分享一些波形。

    原理图中没有任何元件值。

    输入和输出电压是多少? 负载电流是多少?

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Feng、

    感谢您的答复。 以下是有关 LM5122 升压设计问题的一些其他详细信息和示波器捕获图。

    测试条件:

    • 输入电压:12V(也在低至 5V 的较低电压下进行了测试、在低于~9V 时无法启动)。

    • 目标输出电压:30V

    • 预期负载电流:高达 3A、但转换器已在高于~μ A 400mA 时跳闸。

    附加的波形/照片:

    30V 输出下的 Vout 纹波(交流耦合)。 纹波看起来不会有问题。

    2、SW 引脚出现异常行为(在随机时间观察到奇怪的开关模式)。

    3. SW 引脚正常工作。

     具有 300Ω 负载的 Vout(预计为~30V、但在连接负载时我们只会看到~10V)。 主电源电流仅为约~μ A 5mA、但应接近 350mA

    5. 连接负载的 SW 引脚。

    6.与 5 相同,但在切换发生时放大。

    未加载的图像 1、2、3

    带负载的图像 4、5、6

    原理图:

    问题和咨询请求

    • 是否有人使用 LM5122 实现了 5V 可靠启动? 您建议对启动电路进行哪些调整?

    • 当负载超过 400mA 时、我们如何防止转换器进入故障模式?

    非常希望提供有关检查或修改内容的任何指导。

    此致、
    Pablo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pablo、

    原理图中的 UVLO 设置显示启动电压为 8.7V。

    在低至 5V 的电压下运行之前、FET 似乎不适合 5V 工作电压。 为 5V 栅极驱动器选择逻辑电平 FET。

    请使用 LM5122 设计计算器开始设计

    此致、

    Feng