This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP23547:基于 GaN 的 8kW 三相图腾柱 PFC 和三相 LLC 参考设计的 BOM

Guru**** 2931720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1558543/pmp23547-bom-of-gan-based-8kw-3-phase-totem-pole-pfc-and-3-phase-llc-reference-design

器件型号:PMP23547


工具/软件:

尊敬的 TI

我想询问 TI 开发的该产品的原理图和 BOM(物料清单)。

您知道这些材料何时公开发布吗?

如果没有设定的时间表、是否至少可以接收 BOM?

如果 BOM 当前不可用或无法提供、是否可以共享有关照片中所示控制器和连接器的信息?

  简化版本

此致、Choi