This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:可以&'t 在设计中添加 BUF802

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI, BUF802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1538375/pspice-for-ti-can-t-add-buf802-to-the-design

部件号:PSPICE-FOR-TI
主题中讨论的其他器件:BUF802

工具/软件:

您好!  

我对 BUF802 有疑问。 由于某些原因、我无法将此组件添加到我的项目中。

下一个问题。 当我从 TI BUF802 PSpice 模型打开并执行仿真时、模型工作正常、但当我尝试将元件 BUF802 复制到我的工程时、结果不合格。

出什么问题了?

 当我尝试直接从库中添加 BUF802 模型时、我会看到错误(请参阅下图):

我尝试手动添加此模型,但我没有足够的结果(见下图),红色 — 输入,绿色 — 输出:

我已经比较了从 TI 下载的工程的配置和我的工程、因此没有发现任何显著差异。  

我的工程配置(请参见下图):

TI 的工程配置(见下图):

可能会出现什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会澄清一下情况。
    我能够下载 BUF802 的模型并将其作为第三方模型导入到 PSpice for TI 仿真环境中。 然后我针对 3 个不同的仿真设计了 3 个原理图。 在每个仿真模型中、BUF802 的行为不同。 请查看下面的原理图和仿真结果、请告诉我、模型可能有什么问题?

    原理图 1.

    原理图 2.

    原理图 3.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Valeryi:

    请分享这 3 个项目。

    谢谢、
    Jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Valeryi:

    这已被确认为一个 bug、Cadence 正在研究它。

    谢谢、
    Jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Valeryi:

    此问题已 修复。 请关闭并重新启动 PSpice for TI、然后接受模型库更新。 成功更新后、您将能够放置 BUF802 符号。

    谢谢、
    Jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的信息。

    此致、Val