This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH-POWER-DESIGNER:Webench Designer 中极化电容器的 ESR

Guru**** 2933100 points

Other Parts Discussed in Thread: WEBENCH-POWER-DESIGNER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1558467/webench-power-designer-esr-for-polarized-capacitor-in-webench-designer

部件号:WEBENCH-POWER-DESIGNER


工具/软件:

您好:  

我想创建一个自定义极化电容器、但我不清楚如何指定 ESR、因为该值取决于频率。 你能澄清一下这个问题吗?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Khoi:

    以下是确定极化电容器 ESR 的两种方法。

    1.如果数据表指定了 1MHz 的值、则使用该 ESR 值

    2.否则、如果数据表显示 ESR(或阻抗)与频率间的关系图、请使用最底部的值。

    如有任何进一步的疑问、请返回我们。

    谢谢。此致、

    Umayal