This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTN04050A:升级过时的 PTN04050A

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: PTN04050A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1549832/ptn04050a-upgrading-obsolete-ptn04050a

部件号:PTN04050A


工具/软件:

您好:

我们有一个使用 PTN04050A 的旧设计、其中我们将 5V 转换为–6V。 您能否推荐最接近的模块、这样我们就可以对 PCB 进行小幅更改并更新硬件? 我们倾向于使用模块、而不是分立式 元件。 我认为您没有兼容封装的器件、但任何靠近的器件都将有所帮助。

我们可以选择使用与  PTN04050A 相同尺寸的分立式器件设计我们自己的模块  、但您能告诉我们  PTN04050A 上使用的表面贴装焊盘 、以便我们能够将其放置在子板中。  

谢谢、

Divakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Divakar、  
    此应用的当前要求是什么? PTN04050A 是一款旧器件、因此我们不一定有任何“简单交换“建议。 任何模块建议都可能涉及新的引脚排列和 BOM

    此致、

    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个解决方案。 谢谢