This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:我的 PSPICE-FOR-TI 许可证已过期、如何获取新许可证?

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1558051/pspice-for-ti-my-pspice-for-ti-license-already-expired-how-to-get-a-new-license

部件号:PSPICE-FOR-TI


工具/软件:

我的 PSPICE-FOR-TI 许可证已过期、如何获取或下载新许可证?

谢谢你。  

Yenwu lo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yenwu:

    许可证应自动续订。 如果没有、请按照以下步骤操作:

    1. 创建一个名为“CDS_LIC_QA_TEST"的“的新环境变量、并将其设置为如下所示的文本文件:
    2. 关闭并运行安装程序。 将创建文件。  看到错误后、关闭 GUI。
    3. 现在、删除环境变量或将其重命名为其他变量、否则日志文件将不断增加。
    4. 为我发送 LicLog.txt 文件  

    谢谢、
    Jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢你, jc,我已经应用了一个新的许可证,并下载了一个新版本的 PSPICE-FOR-TI 已经,我重新安装了这个新版本几次,因为它似乎不能持续正常工作,它工作一次,然后下一次,它不能再次工作。  

    我面临以下问题:  

    1.我找不到这个新版本的软件在我的电脑上,不确定它在我的电脑上的位置,这个新版本的软件似乎没有在我的电脑的“控制面板“ 中列出,我安装了窗口 11,我最终使用 PIN-TO-TASK 功能将这个新软件固定到我的电脑任务栏,这样我下次可以重新启动它,否则,我很难在我的电脑上找到它,  

    不确定您是否知道此新版本软件的名称是什么? 以便找到新版本软件的位置。  

    2.我只是尝试重新启动这个新版本的 PSPICE-FOR-TI 后,它工作过一次,我看到下面的错误消息弹出复制. 不确定您是否有关于如何解决此问题的建议?  

    期待在方便的时候收到您的反馈。

    谢谢、与您交谈。  

    Yenwu lo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请关闭软件。 然后在上面提到的步骤 2 中、我没有运行安装程序、而是再次运行它 (C:\cadence\PSpiceTI\tools\bin\Capture.exe)。

    Jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、JC、我的 Cadence 位置如下图所示、它位于 C:\Users\AppData\Local\中、Cadence 文件夹内、上面显示的没有 PSpiceTI 文件夹、但下面有 2 个文件夹被复制和圈出。 右侧的结果框。 不确定如何处理这种情况? 不确定我是否应该取消安装哪个程序、或者重新安装新的 PSPICE-FOR-TI 文件?

    谢谢你

    Yenwu lo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JC、下面的 Cadence 文件夹内显示了该副本、有 2 个圈出的文件夹、如下所示。 不是如上所述的“PspiceTI"文件夹“文件夹、不确定如何卸载此 Cadence 文件夹、因为控制面板无法找到此“Cadence"文件夹“文件夹。  

    不确定是否可以再次下载新的 PSPICE-FOR-TI 并在计算机中重新安装此新版本? 谢谢你。 Yenwu lo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:我在下面复制的错误消息(表明捆绑包名称定义为 TI_PSpice_231 时遇到内部错误情况)的 JC、我找到了此文件位置并在下面发布。 & 此处附加了 TI_PSpice_231 捆绑包的 Lincense.txt 内容供您参考、不确定这是否有助于解决我当前面临的问题。 谢谢你。 Yenwu lo

    TI_PSpice_231 捆绑包位置已复制 belowe2e.ti.com/.../TI_5F00_PSpice_5F00_231-bundle-license.txt-contents.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, JC ,我检查我的计算机 C:驱动器,并发现以下 Cadence 相关文件夹复制如下,  

    由于我已经从任务栏中取消固定“PSPICE"I 图标“ 图标、所以我不知道 PSPICE-FOR-T -FOR-TI 现在位于哪里、我现在很难重新运行 PSPICE-FOR-TI。  

    我是否应该删除所有这些 Cadence 相关文件夹、并重新安装一个新的  PSPICE -for-TI、然后尝试按照您在上面发布的说明进行操作?  

    感谢您、期待在方便时收到您的反馈。  

    谢谢您、  

    Yenwu lo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yenwu:

    快捷方式应指向 C:\cadence\PSpiceTI\tools\bin\Capture.exe。

    谢谢、
    Jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、JC、似乎以上复制的这些 Cadence 相关文件都不是快捷方式、  

    我将查看更多内容、看看该怎么做。

    谢谢你。

    Yenwu lo