This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146:如果我需要从同一输入直流电源电路转换三种不同的直流输出、我应该注意什么?

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5146, LM5145, LM70880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1559081/lm5146-if-i-need-three-different-dc-output-converting-from-the-same-input-dc-power-supply-circuit-what-am-i-supposed-to-pay-attention-to

器件型号:LM5146
Thread 中讨论的其他器件: LM70880LM5145

工具/软件:

尊敬的先生/女士:

我最近正在设计一个 DC/DC 电源板。 此电路板上有一个直流电压输入(电池提供 20-60V 电压)。 我们需要的输出是 5V@10A、 12@8A、 18V@3A。 原始设计仅使用三个 LM5146 对其进行单独转换。 直观地说、如果我不关注这些并联转换器的行为、我会觉得有问题。 需要同步这三个 LM5146 吗?  

我希望获得有关此设计的一些指南、或者您能告诉我需要参考哪些知识。  

非常感谢您的答复。

此致、

Nicole

2025年8月28日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicole、

    您可以将转换器(带有集成 FET)用于 3A 和 8A 设计、例如 LM7080V/8A 转换器。 考虑使用 LM5146 设计的 SYNCOUT 来驱动其他两个通道。

    PS:如果 Vin-max = 60V、则此处 LM5145 75V 版本足够 — 无需 LM5146 100V 版本。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Tim!

    非常感谢您的设计建议。  

    根据我对您建议的理解、您建议我使用电源板的两种芯片:一种是 LM70880、另一种是 LM5146/LM5145、您是不是?

    但是、您能否解释一下第一个建议、为什么使用 LM70880 代替 LM5146 来实现 3A 和 8A 设计、为什么需要 SYNCOUT 来同步其他输出通道?  

    非常感谢。

    此致、

    Nicole

    2025年8月29日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Tim!

    我使用了您提供给我的 LM5146 的 SIMPLIS 模型来在同一输入电源下工作的两个稳压器 (5V @ 10A、12 @ 8A)。 附件是我在基于 5V 型号创建 12V 稳压器时使用的原理图和调整参数。  

    我不知道为什么两个输出电压的仿真结果是错误的。 可能、我监督了一些参数来设置它们。 你能给我一些建议吗?

    e2e.ti.com/.../LM5146-5V-12V-250kHz-two-regulators.rar

    此致、

    Nicole

    2025 年 9 月 2 日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicole、

    模型是否独立工作?

    --

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需查看 SIMPLIS 模型、每个功率级的 SW、HO 和 LO 需要不同...在固定的Slight smileΩ 下的效果要好得多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我认为是这样。 您可以在原理图中看到、这两个稳压器具有独立的自有电路(输入除外)。 它们只是共享相同的输入直流功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我将 SW 引脚连接到不同的电感值、并使用相应的值组件设置补偿器电路。 这就是我所做的。 至于模型本身、我没有做任何修改、因为我不知道如何构建模型以及构建模型的原则是什么。 我只是简单地复制了您的。  

    然而,我能否推断出, 不适当的结果的原因来自模型?

    非常感谢、Tim!

    祝你度过美好的一天!

    Nicole

    2025 年 9 月 3 日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SW 需要有不同的标签、例如 SW1 和 SW2。 否则、两个节点将连接、这是您不希望的。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、太棒了! 您绝对是对的。 我想要的是什么。  

    非常感谢、Tim!

    祝您愉快!

    此致、

    Nicole

    2025年9月4日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Nicole。