This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01344:有关如何根据系统要求进行更改的问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01344

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1561650/tida-01344-question-on-how-to-alter-for-system-requirements

器件型号:TIDA-01344


工具/软件:

您好 TI、

我们希望设计一款与 TIDA-01344 类似的反激式控制器。 但我们需要 15V 至 140V 的更宽 Vin 范围来应对 24V-96V 电池系统。 具有 12V 输出电压和 2A 标称 3A 峰值输出电流。

我们是否仍可以使用设计中指定的反激式变压器模型 UA8263-AL? 如果是、我们如何更改设计以满足要求?

提前感谢、

此致、Makersan R&D