This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5009:关于 LM5009 适用于 BMS 应用的问题

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5009, LM5163-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1561540/lm5009-enquiry-regarding-lm5009-applicability-for-bms-application

器件型号:LM5009
主题: LM5163-Q1 中讨论的其他器件

工具/软件:

我正在评估 LM5009 可在中使用的降压稳压器 电池管理系统 (BMS) 申请、并希望确认是否满足以下要求:

  1. 汽车认证: 符合 AEC-Q 标准。

  2. 环境合规性: 符合 REACH 和 RoHS 标准。

  3. 运行条件: 的最高环境温度 85°C 。

  4. 输入电压范围: 11V 至 90V (典型电源~52V)。

  5. 应用: 低功耗 BMS 辅助电源。

  6. 输出负载电流: 最大值 50mA 。

  7. 控制: 器件应具有一个 使能引脚 可由 BMS AFE 模块驱动。

能否请您确认 LM5009 是否满足这些条件? 如果没有、您能否提出更符合这些要求的备选 TI 器件?

期待您的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您需要在其名称中查找带有-Q 后缀的器件、以便通过汽车认证。

    LM5163-Q1 似乎符合您的标准。 请看一下、如果可以、请告诉我。

    此致、

    Niranjan