This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-03050:哪一个更适合 70A 持续电流应用、TIDA-03050 或 TIDA-01608?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01608, TIDA-03050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1561298/tida-03050-which-one-is-better-for-70a-continuous-current-applications-the-tida-03050-or-the-tida-01608

器件型号:TIDA-03050
主题中讨论的其他器件:TIDA-01608

工具/软件:

你(们)好

电池模块需要一个用于电流检测和隔离的分流器。 哪一个更合适、即 TIDA-03050 或 TIDA-01608?

  • MCU 电压 3.3V (0A 时为 1.65V)
  • 持续电流 70A
  • 峰值电流 200A