This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:RPC 服务器不可用

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1559298/pspice-for-ti-rpc-server-is-uavailable

部件号:PSPICE-FOR-TI


工具/软件:

启动仿真时弹出以下错误消息

已尝试 以下解决方法、如其中一个线程中所述

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    这是通过一个项目还是全部项目实现的?

    谢谢、
    Jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jc Zhu 它发生与所有项目。 已尝试重新安装软件、但无法正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    是在 Windows 启动后还是在运行一段时间后?

    我将尝试重新启动 Windows 作为初始检查。 如果没有运气、请尝试以下操作:

    从注册表编辑器中删除以下注册表:

    HKEY_CURRENT_USER\Software\Orcad\CaptureTIP Spice_Install \17.4.0

    如果您运行的是最新版本、请删除以下内容:

    HKEY_CURRENT_USER\Software\OrCAD\CaptureTIP Spice_Install \23.1.0

    如果不起作用:

    将 capture.ini 重命名为 capture_ini.txt、网址为%cds_home%\cdssetup\Orcad_CAPTURETIP Spice_Install \17.4.0

    将 pspice.ini 重命名为 pspice_ini.txt、网址为%cds_home%\cdssetup\Orcad_PSpiceTIp Spice_Install \17.4.0

    此致、

    Jc.