This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC14141-Q1:输入高于 170V 时的 UCC21710-Q1 栅极驱动器关断问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21710-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1559821/ucc14141-q1-ucc21710-q1-gate-driver-shutdown-issue-above-170v-input

器件型号:UCC14141-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC21710-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

我们在具有全桥拓扑的直流/直流转换器中使用 UCC21710-Q1 栅极驱动器。 栅极驱动器由 UCC14141QDWNRQ1 直流/直流模块供电、该模块提供+15V 和–4V 电压。 主开关是 IPTC011N08NM5 SiC MOSFET。

我们遇到了持续的问题、即当直流输入电源电压超过约 170V 时、栅极驱动器会关断。 这种行为是意外的、我们已经采取了几个故障排除步骤、但没有成功。

重要设计和观察结果:

  • 栅极驱动器电源:UCC21710-Q1 由 UCC14141QDWNRQ1 模块供电。

  • 保护特性:我们已通过将过流 (OC) 引脚和模拟输入 (AIN) 引脚连接至 GND 来禁用这些引脚。 APWM 引脚悬空。 我们还移除了 D35 二极管以禁用漏极电压检测。

  • 栅极电阻器:栅极导通和关断电阻器分别为 10Ω 和 2Ω。

  • 疑难解答:我们观察到、通过将 UCC14141QDWNRQ1 上的 R_LIM 电阻器从 75Ω 更改为 133Ω、可以在关断之前使输入电压达到 175V、但我们无法提高。 这表明该问题可能与电源的电流限制有关。

我们附上了相关的原理图图像以供您审核。 我们怀疑关断原因是 UCC21710-Q1 的欠压锁定 (UVLO) 情况、这可能是电源努力在更高输入电压下保持稳定输出所导致的。

我们非常希望您就此问题提供任何指导、尤其是有关潜在的电源不稳定、接地基准问题或其他保护机制的指导。

感谢您的时间和帮助。


——
此致、

Ajay S Ruli
系统工程师 — Alten GT
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于美国节假日、回复可能会延迟。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajay:

    我研究了原理图的栅极驱动器部分、看起来不错、我没有看到任何问题。 我认为 RDY 和 FLT 以 5K 电阻上拉至 VCC。 (未在原理图中显示)。

    当您说栅极驱动器关断时、您观察到的行为是什么。 (RDY/FLT 随 OUT 一起变为低电平)。

    捕获波形、

    • 故障 (H 到 L) 转换期间的 FLT、RDY、OUT、INP。
    • 如果是 RDY(当 RDY 下降为低电平时需要捕获 RDY、VCC、VDD、VEE。

    所有捕获结果都需要靠近具有高 BW 探头和示波器的栅极驱动器。

    我会将此工单分配给隔离偏置团队、以便他们帮助进行原理图审阅。

    谢谢

    Sasi

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajay:

    根据隔离式偏置团队的输入、我们有其他反馈、如下所示。

    需要更新汇总如下:

    下面附上详细的报告和模板以获得所需的信息。

    反馈报告

    Excel 计算器