This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210-HT:TPS40210-HT COMP 和放大器;FB 引脚

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1558243/tps40210-ht-tps40210-ht-comp-fb-pin

器件型号:TPS40210-HT


工具/软件:

您好团队:

几个月前、我问了一个有关芯片 COMP 引脚的问题。 现在、在将仿真运行到实验室后、我遇到了几个问题、发现它无法正常工作。

在像我的隔离式系统中、FB 引脚是否接地? 我的系统没有用于隔离的光耦合器;我使用变压器。 在这种情况下、FB 引脚是否也应该接地? 如果是、反馈信号如何调节占空比? 仅来自 COMP 信号?

我使用了您发送给我的 Excel 电子表格作为指南、但它不完全有用、因为我不使用光耦合器进行隔离。

提前感谢、
Asier Portillo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asier:

    感谢您在 e2e 中打开新主题。

    如果您使用变压器绕组进行反馈、则无需将 FB 引脚接地。 您可以通过分压器将变压器电源轨连接到 FB、并且该电源轨将被调节。 然后、实际输出轨将通过变压器耦合间接调节。

    但仍可以使用该情况下的计算器。
    请将反馈设置为“非隔离式“、并将负载 1 绕组视为辅助绕组、将负载 2 视为实际输出绕组。

    以下是反馈电路应如何样子的参考设计:
    https://www.ti.com/tool/PMP30336

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    好的、非常感谢您的回答。 我会检查一下。

    此致、

    气化

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、

    我一直在进行一些测试。

    我使用变压器隔离反激式转换器、然后使用分压器、可以得到芯片 FB 引脚输入所需的 700mV 电压。 我已经看到芯片已正确供电、但我无法使 COMP 引脚达到开始向 MOSFET (GDRV) 发送栅极信号所需的最小电压。

    测量 COMP 上的电压时、我看到电压为 500mV、无法让电压增加到足以让芯片开始通信。

    我已经尝试了几种配置、但它们都不起作用:
    -通过 RC 将 COMP 连接到 FB。
    -让 COMP 引脚保留一个 RC 并接地。
    -使用一个晶体管从 BP 引脚初始为 COMP 供电(强制该输出)。

    我期待着你的答复。
    再次感谢、
    Asier Portillo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Asier:

    感谢您的更新。
    您能给我提供您应用的原理图吗?
    如果您不愿意在开放论坛上分享此信息、请随时使用私人消息功能。

    此致、
    Niklas