This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00779:关于 PFC 输出电压

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1559399/tida-00779-about-the-pfc-output-voltage

器件型号:TIDA-00779
主题:UCC28180 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

使用此设计是否可以在 2.2KW 功率下获得 PFC 输出 410VDC 的功率?

如果是、请告诉我要在硬件或 BOM 中实施哪些更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的。 您可以更改 VSENSE 引脚的 Vbus 分压电阻器。

    UCC28180 VSENSE 引脚的电压基准应为 5V。 分压电阻计算可在 UCC28180 数据表 9.2.2.11 中找到。

    BR

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PFC 级是否有任何输入为三相 400Vp-p、50Hz 的参考设计

    输出为 400VDC/800VDC 10KW