This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP23366:针对 LS-FET 的 SSR 控制

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1560404/pmp23366-ssr-control-for-ls-fet

器件型号:PMP23366


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

关于控制 LS-FET 的 SSR、它似乎更新了。

红色区域是上一个、绿色区域是当前版本。

我可以获得更改历史记录和测试报告吗? 我们为什么要执行此更新?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Felix、它取决于输出电压。 对于 5V 电压、您只需钳制其中一个支脚。 如果需要、可使用红色填充钳位电路、但性能相似。 如果工程师决定采用 12V 输出进行设计、则可能还添加了此内容。 那么您需要在两个栅极上都设置钳位电路。 对于 3.3V 输出、栅极上不会出现任何钳位电路。