This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP22339:PMP22339

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP22339, LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1559387/pmp22339-pmp22339

部件号:PMP22339
主题中讨论的其他器件: LM5022

工具/软件:

尊敬的团队:

       我们计划使用  PMP22339 电路、但我们的输入电压范围为 280 至 360V、输出电压为 320V 15A 电流。 我是否可以根据 我们的要求使用该电路、如果我根据我们的要求更改电流和电压检测部分、 电路能否正常工作。 能为我们提供一个更好的解决方案吗?

此致、

Pradeep P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeep、很遗憾、我们没有与您的规格类似的参考资料。 不过、我们在论文和会议中看到的许多高功率高电压要求都将通过使用具有多个相位和数字控制的 4 开关降压/升压架构(例如我们的 C2000)来满足。 您还可以考虑使用 GaN、因为它的功率非常高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的达尔文:

           感谢您的答复。 您是否有设计 PMP22339 的任何仿真文件。 我在仿真时遇到了 pspice 模型问题。 请提供模型或仿真文件。

    此致、

    Pradeep P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pradeep 遗憾的是、我们在 LM5022 产品页面中提供的 pspice 模型是我们最多的产品。 您还可以查看功率级设计器工具、该工具可以帮助您设计功率级。

    https://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER