This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:电源模块

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1558855/ucc28951-power-supply-module

器件型号:UCC28951


工具/软件:

您好!

我将使用 UCC28951 作为 DC/DC 电源的控制器、输入电压为 650V 至 750V、输出电压为 24V、输出电流约为 40A。

对于我的应用、我想使用霍尔效应电流传感器、而不是输入电流互感器 (CT)。 我想提出一个建议、是否适合这种应用?

此致、Val

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    我个人在设计中没有使用过它。  理论上、您应该能够在设计中使用一个。

    我建议订购 UCC28950EVM、看看您是否能将其修改为使用霍尔效应传感器。

    以下链接将为您提供 600W EVM 的用户指南。

    https://www.ti.com/lit/pdf/SLUU421

     

    我在以下链接找到了该应用手册、该链接讨论了如何在低功耗应用中使用霍尔效应传感器。  https://www.ti.com/lit/an/slya068a/slya068a.pdf

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 感谢您提供的信息。

    此致、Val