This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2015D1:关于 TPA2015D1 的 GAIN 引脚

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2015D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1559909/tpa2015d1-regarding-the-gain-pin-of-the-tpa2015d1

器件型号:TPA2015D1


工具/软件:

您好的团队、

【问题】
我的客户正在考虑使用 TPA2015D1。 它们目前处于原型设计阶段、但原型板的体积差异明显。 (所有增益引脚均设置为高电平并连接到 VBAT。)

【疑难解答】

  • 根据上述情况、我们怀疑体积较小的电路板由于焊接缺陷而出现开路增益引脚。 为验证这一点、我们将 TPA2015D1-EVM 连接到原型板并切换了增益跳线、但观察到音量或输出波形没有显著差异。
  • 我们还使用 X 射线成像检查了 BGA 焊接、但未发现焊接问题的证据。

【问题】

  • 在低 (6dB)、开路 (15.5dB) 和高 (20dB) 之间切换增益引脚设置时、内部放大器级是否会发生变化?
  • 对于组装后不同电路板的体积差异是否存在任何已知问题或见解?

此致、

Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    似乎问题在于输出音量。 输出音量受输入信号、增益设置、AGC(如果使用)等因素的影响

    从分析步骤来看、它似乎侧重于增益设置。 在这种情况下、您是否检查了输出信号/输入信号? 如果使用 AGC、那么 VBAT 电压设置和待测 VBAT 电压如何?

    最好有一些 关于电输出信号差异的数据。 检查 AMP 输入信号和 VBAT 电压电平。 这些数据将有助于分析问题。

    如果这不是硬件问题、可能与 AGC 的 VBAT 电压有关、如下所示:

    BR、

    Wenbin