This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP9563:断续

Guru**** 2931610 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV431A, PMP9563, TPS23754, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1555414/pmp9563-hiccup

部件号:PMP9563
主题中讨论的其他器件: TPS23754、LMV431A、 TL431

工具/软件:

我已经对 PMP9563 进行了原型设计、但无法使其正常工作。
PoE 正常、但 TPS23754 会循环遍历。 当 VC 在最初上升至 15V 后下降至 8V 时、似乎会复位。
我尝试了将 C22 增加到 47uF 并更改 R17 、这只是使下降到 8V 的时间更长。
未连接负载。

其次、为了消除过流、我将电流检测电阻器短路、但很惊讶地发现它导致了一些故障、因为现在 POE 甚至没有出现。  
这肯定不会导致器件故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nigel、

    感谢您联系我们!

    如果将 PD 与 PSE 连接、则可能是负载导致的。 如果 PD 消耗的电流过小、PSE 可能会关闭端口(维持功率特征)。

    如果您能分享原理图、也会有所帮助。

    此致、

    DIAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PoE 打开且不会关闭、它的 TPS23754 会开启、然后在 VC 降至 8V 时关闭、并重复该周期。 为什么会这样?
    这是我的主要问题。

    我的另一个问题是、为了诊断上述问题、我在一块电路板上短接了电流检测电阻、但这似乎 导致 TPS23754 损坏、而在该电路板上(我有多个电路板)、PSE 无法通电、因为它不再接收签名。
    为什么 TPS23754 被炸?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何连接原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PMP9563 上 R22 的点是什么? TPS23754 评估板没有该功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nigel、

    很抱歉我误点击了“TI 认为已解决“。  

    请在下面查看我的评论:

    如何附加原理图?

    您可以将.pdf 拖动到 E2E 文本框

    为什么 TPS23754 被炸了?
    [/报价]

    TPS23754 使用电流检测实现峰值电流模式控制。 将 CS 短接至 RTN 将导致控制错误功能。 最大占空比会烧毁电路板。

    PMP9563 上 R22 的要点是什么? [/报价]

    R22 是前馈电阻器、应使用 750k Ω 将其连接到 VDD 和 CS。 这是可选的、用于更好地进行 FB 控制/调节

    此致、

    DIAN

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    电路板熔断的症状是 PoE 实际上会在短时间内亮起、因此必须通过分级。但由于 TPS23754 不会开始开关、我猜负载不会发生变化、因此 PSE 会再次关断。 我没想到 PSE 会这么做。
    初级外部 MOSFET 不能熔断,也不能变压器,因为 PSE 不能提供那么大的电流。 可能会吹出 TPS23754 内部 MOSFET。 我将替换它。我看到指定了 825mA。

    好的、我真正的问题在于电路板具有良好的 TPS23754.我连接了电路。请说明 VC 为什么会降至 8V。
    .e2e.ti.com/.../7485.Schematic-Prints.pdf

    我注意到评估板使用 PA2649NL 、但该参考设计使用 PA4065NL 变压器。 此外、评估板在 VSS 和 RTN 之间还有一个瞬态抑制器。 参考设计中没有此类器件。 我见过这里使用肖特基二极管的其他设计。 我假设内部 MOSFET 两端有一个二极管?
    前面的元件也不同。 就像我说的、我复制了参考设计。

    我发现了一些东西。 我的参考资料不同! 我使用 LMV 1.25V 基准而不是 2.5V 基准。 我会更改这个值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Nigel

    感谢您的答复。 我会在 2-4 个工作日内回复您。

    此致、

    DIAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、因此将 R561 更改为 I.2k、因为我们使用 LMV431A 和 R547 更改为 5.3k、因为我们使用 PS2801C(更高的 CTR)、我在空载时得到 12V 输出。(主要步骤)
    不过、如果我连接一个负载、 Q17 会弹起。 为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这部分是环路不稳定。 是否有安全的补偿网络? 我注意到评估板上的网络与从 PMP9563 复制的我的网络完全不同。
    问题... 为什么不为 TL431 设置最小偏置电流? (即> 1mA)(我的 LMV431A 必须>50uA)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nigel、

    Diang 今天是 ooo、他将通过此星期四返回给您。

    BR、

    Ke Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这里显示了评估板和参考设计之间的一些其他差异。
    变压器是不同的。
    参考设计中的齐纳二极管为 10V、评估板为 12V。
     与评估板相比、该参考设计的次级侧另一个 BJT 具有 100pf。 这是为什么我的 BJT 会因为我从参考板复制的 100pF 而击穿吗?
    TL431 周围的补偿元件完全不同、但这可能是因为我猜的光耦合器差异所致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nigel、

    感谢您的帮助列出 TI 设计与原理图之间的差异!

    Q17 是栅极驱动器电路上的 100V BJT。 这通常是稳健的、除非 FET 的栅极也损坏。  您能否检查问题 16 的 DS 或 GS 是否短路?

    补偿器值不同、但它们的值看起来是合理的。  

    考虑到 Q16 或 Q21 上没有 RC 缓冲电路、因此出现该故障可能与过冲有关。

    您能否检查 Q16 和 Q21 的 VDS 是否超过 100V、尤其是在启动或关断期间? 如果是、您可以添加一个 100V 2.2nF + 47 Ω 0805 电阻器来查看它是否有所帮助。

    此致、

    DIAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在每个 MOSFET 的 DS 上尝试了缓冲器、但效果不佳。
    如果我触摸我的示波器接地到 0V(无负载连接) Q16 和 Q17 立即吹!!!!

    是否应该考虑将评估板上使用的变压器从 PA4065NL 更改为 PA2649NL? 它是 2:1、而不是 1.58:1。

    我刚刚发现、如果 C599 短路、则一切都很好。  可导致严重的不稳定。


    C600 的用途是什么? 评估板没有那个。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nigel、

    感谢您的更新。  根据数据表、具有 1.58:1 的 PA4065NL 应适用于 33V - 57V 输入和 12V 输出。  

    C599 和 C600 是 Y 电容、用于构成 由 DC/DC 开关引起的共模噪声返回环路。 这些 Y 电容无法短接、否则 DC/DC 可能出现故障。 如果不需要运行 EMI 测试、则可以使其开路。  

    此致、

    DIAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已尝试两个电容器开路。 不好。 我必须简短的 C599、一切都很好。 我失去了隔离做这是不好的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nigel、

    感谢您的答复。 很奇怪、当 C599 短路时、一切都正常工作。

    可能初级和次级上的+DC 总线连接错误?  

    您 还能分享从 RJ45 到 TPS23754 的电路吗?   

    此致、

    DIAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我以为 C301 和 C324 可能是罪魁祸首,所以我移除了他们,但它没有任何区别。

    电路中的其他地方确实有很大的输出电容。 我将尝试删除其中一些内容。


    e2e.ti.com/.../6837.LAN_5F00_Ports.pdf


    我明白了、这是 POE_SYNC 颠覆 TPS 的行为。