This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-050074:采用 GaN 的 140 瓦功率转换器

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG3622, TIDA-050074, UCC28056

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1559615/tida-050074-140-watts-power-converter-using-gan

器件型号:TIDA-050074
主题中讨论的其他器件:LMG3622UCC28056

工具/软件:

你好  
我正在设计一款 140 GaN 充电器  
       TIDA-050074 中提到了驱动器 UCC28056 和 GaN LMG3622 、但其仿真模型不可用  
您能提出一些 PFC IC 和集成 GaN 组合的建议 、我还可以对它们进行仿真、建议使用与 GaN 兼容的 HFB 级 IC、IO 可以对其进行仿真  

感谢阅读
一个简单的建议会很有帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rahul、

    我将与团队讨论、让您知道什么是最佳选择。

    感谢您的耐心。