This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146:为什么在 PSpice for TI 中进行的 DC/DC 转换器设计仿真花费了这么长时间而没有任何结果、时间超过 15 分钟?

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5146, LM706A0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1557930/lm5146-why-my-dc-dc-converter-design-simulation-in-pspice-for-ti-took-such-a-long-time-without-any-result-over-15-minutes

器件型号:LM5146
主题中讨论的其他器件: LM706A0

工具/软件:

你好,那里,好日子!

最近、我一直使用 LM5146 从事新的直流/直流转换器设计、因此我希望在开始使用官方原理图之前对我的设计进行仿真。  

但是在 PSpice for TI(2024 版本)中、仿真花费了很长时间、没有任何结果。 您能帮我弄清楚我的设计中遇到了什么问题吗?e2e.ti.com/.../power-supply-5v_2D00_2025_2D00_08_2D00_26T18_2D00_42.zip

我刚刚在这里附加了我的存档项目。  

非常感谢您的支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我需要添加有关我的设计的更多信息:

    输入电压:20V-60V(典型值 24V)(来自电池)

    输出电压、电流:5V 、10A  

    实际上、我的原始设计中有输入滤波器电路、但在仿真时、我删除了该电路、希望缩短仿真时间。  

    非常感谢。

    此致、

    Nicole

    2025年8月26日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我做的仿真只是 DC Sweep(从 20V 到 60V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicole、

    我建议您完成快速入门、以查看您的设计 https://www.ti.com/tool/LM5146DESIGN-CALC

    不确定您的模型发生了什么 — 您是否尝试使用默认测试台运行该模型?

    顺便说一下、如果有 SIMPLIS 模型有用、

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tim、非常感谢您的友好回应。

    1.您在 PSpice 中看了我的设计原理图吗? 您是在 PSpice 中运行的吗?  我刚才介绍了用于 LM5146 的 WEBench。 所以我没有使用 LM5146 计算器。 计算器与 Webench 之间是否有任何不同的结果?

    2.说到 SIMPLIS 模型,它是开关转换器的通用模型还是什么? 您认为它可以从 PSpice 取代 LM5146 的 SPICE 模型吗?

    此致、

    Nicole

    2025 年 8 月 27 日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicole、

    是的、这是一个通用 SIMPLIS 模型、可帮助查看开关波形、负载瞬态和波特图。 这涵盖了通常要求的 99%。

    我仍然建议交叉检查快速入门、因为在元件选型方面 WEBENCH 略微实现了理想化。

    --

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Tim!

    是的、您说得对。 在您的友好提醒之后、我昨天使用了计算器。 结果与 WEBENCH 大不相同。  

    您能给我提供 SIMPLIS 模型文件吗、这样我就可以尝试 在 PSpice 中重新设计仿真来看看会发生什么情况吗?

    此致、

    Nicole

    2025年8月28日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicole、

    您还可以了解转换器解决方案、例如 LM706A0 60V/10A(比控制器容易得多)。

    以下是 LM5146 的 SIMPLIS 模型、请根据需要进行编辑。

    e2e.ti.com/.../LM5146-5V-25A-250kHz-regulator.sxsch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tim、非常感谢您的模型。 我会认真考虑新的设计计划根据你的建议这些天(在论坛的两个部分).  

    感谢您的模型。 我将尝试弄清楚如何应用它。

    周末愉快!

    此致、

    Nicole

    2025年8月29日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Nicole。