This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1:LM5146QRGYTQ1 — 原理图验证

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5146-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1558962/lm5146-q1-lm5146qrgytq1---schematic-verification

器件型号:LM5146-Q1


工具/软件:

   

TI 团队大家好、

我申请对 LM5146-Q1 同步降压控制器进行快速设计审查。 应用是汽车类应用。 详细信息和文件如下。 如果您发现任何问题或有任何建议、请告诉我。

谢谢!

—Muthukrishnan
Dotworld Technologies Pvt Ltd 的嵌入式工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我建议同时填写快速入门计算器以检查您的设计、尤其是功率损耗和补偿。

    1. 无需二极管 D2。
    2. 在 VIN 引脚上添加局部电容。
    3. VCC 电容器应为 0603 或 0805、并靠近 IC 放置。 无需 100V 额定值(大电容)。
    4. NC 引脚可接地以实现更好的散热。

    此致、

    Tim