This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010243:TIDA-010243:关于 TIDA-010243、MSPM0 的校准器

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010243, ADS131M08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1559106/tida-010243-tida-010243-calibrator-about-tida-010243-mspm0

器件型号:TIDA-010243
Thread 中讨论的其他器件: ADS131M08

工具/软件:

关于 TIDA-010243 的校准参数:

  1. “template.h"中“中的宏定义:

PHASE_A_VOLTAGE_SCALE_FACTOR xxxx.x

PHASE_A_CURRENT_SCALE_FACTOR xxx

这些值是如何根据该原理图计算的? 能否提供具体的公式并计算结果? 我们的配置参数:ADS131M08 Value:OSR=1024 GAIN=1、 SAMPLE_RATE=4000

 

                                    

  1. 我知道每个相位都需要校准六个参数。 我的问题涉及“ template.h“中的宏定义与下图中所示参数之间的对应关系。 我只需要知道相位 A 的参数。

我不知道图表中每个值对应的值。

#define PHASE_A_VOLTAGE_SCALE_FACTOR         1585.2.

#define PHASE_A_CURRENT_SCALE_FACTOR         125

#define PHASE_A_POWER_SCALE_FACTOR          (PHASE_A_VOLTAGE_SCALE_FACTOR * PHASE_A_CURRENT_SCALE_FACTOR)

define PHASE_A_VOLTAGE_DC_EARTHY         100

define PHASE_A_CURRENT_DC_EIMATOR         0

define PHASE_A_VOLTAGE_AC_OFFSET          0

define PHASE_A_VOLTAGE_BASED_OFFSET     0

define PHASE_A_CURRENT_AC_OFFSET          0

define PHASE_A_CURRENT_BASE_OFFSET     0

define PHASE_A_ACTIVE_POWER_OFFSET         0

define PHASE_A_ACTIVE_POWER_BASED_OFFSET  0

define PHASE_A_RESIGNED_POWER_OFFSET        0

 

谢谢

Carson