This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82901:PSpice for TI 模型不起作用

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1561194/tpsm82901-pspice-for-ti-model-does-not-work

器件型号:TPSM82901


工具/软件:

Webench 设计无法正确仿真:输出电压绝不会超过 mV 电平。 我将设计翻译为 PSPICE for TI:这也没能正确进行仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、

    我能够在 pspice 甚至 webench 中正确地仿真 IC。

    您能否重新检查您的设置并再次从 TI 网站下载 pspice 模型。

    分享您在输出中获得的准确仿真结果。

    - Hitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    启动仿真有效、但负载瞬态无效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我检查了它和它的工作原理如下所示。

    但是为什么这里有 11V 作为输出电压、因为 Webench IC 的最大输出电压仅为 5.5V、

    请重新检查一下

    - Hitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有正常工作的硬件、因此我不会费心跟踪仿真问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OK Mark、

    希望硬件工作正常。

    谢谢、

    Hitesh