This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28220:UCC28220 上的高压降压转换器设计

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28220, TPS40140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1562302/ucc28220-high-voltage-buck-converter-design-on-ucc28220

器件型号:UCC28220
主题中讨论的其他器件: TPS40140

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

ME 和 My 计划开发  2.2kW 的交错降压转换器 (Vin=400V、Vout=380V、Iout=6A)。 我们找到了模拟控制器 ucc28220、想知道它对于这种应用的可行性。 另外、请确认此器件型号是否支持 CC–CV 输出配置文件  

如果您不友好、建议我使用此应用的模拟 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队  

    一个温柔的提醒亲切地奖励我们一举一动。

    注意:我的输出电压将在 290V 到 380V 之间变化

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TI 政策不包括在任何周末或 TI 节假日期间不提供 E2E 支持响应。

    UCC28220 具有双路交错式 PWM 输出、但两者都在低侧。 降压通常需要高侧、因此您需要考虑该要求。 如果正常、则将 UCC28220 用于降压时不会出现问题。

    UCC28220 没有内置 CC-CV 机制、因此您需要在外部添加此类功能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hong Huang 

    感谢您的支持、TI 是否有任何其他支持高侧交错式双路或三路 PWM 输出的 IC。

    如有不同、请分享 ucc28220 IC 的计算工具和参考设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    不在指定的电压范围内。 TPS40140 是一个、但电压范围远低于您的工作电压范围。

    参考设计不适用于交错降压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hong Huang 

    感谢您的支持、请分享任何其他器件型号、因为不建议将 tps40140 用于新设计。

    我们还需要根据我们的要求实现 0 - 100%可调占空比。建议使用具有 100%可变占空比和交错配置的器件  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请创建一个新主题、询问应该使用哪些器件型号、因为不建议将 TPS40140 用于新设计。