This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00484:针对 868MHz 或 915MHz 进行优化

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00484

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1564032/tida-00484-is-it-optimized-for-868mhz-or-915mhz

器件型号:TIDA-00484


工具/软件:

如果原理图中提供的天线匹配电路针对 868MHz 或 915MHz 进行了优化、则在设计说明文档中没有提及。 请澄清、任何人。 寻找 868MHz 电路。