This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28063:UCC28063DR PFC 级设计注意事项

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28063

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1563930/ucc28063-ucc28063dr-pfc-stage-design-considerations

器件型号:UCC28063


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我正在查看  PMP11064 评估板  设计、并想阐明一些设计注意事项:

 PFC 级:UCC28063DR

  • 电感器设计中假设了什么纹波电流?

 您的意见将有助于我协调计算与参考设计。

 

此致、
Anand

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anand、  

    UCC28063 是一款交错式转换模式 PFC 控制器。  

    作为转换模式(也称为 CrCM、BCM)、电感器开关周期电流从 0A 变为平均交流输入电流的两倍的峰值、然后在每个周期返回到 0A。
    这不是 CCM-PFC 中的传统纹波电流。   则可以认为它是 100%纹波电流。  

    由于是交错的、每个通道(或相位)处理的是总 PFC 输出功率的 1/2。  因此、每个电感器必须承载总交流均方根输入电流的 1/2、而电感器中的峰值开关周期电流是该相位低频峰值电流的 2 倍。

     电感器设计中应包括一些裕量、以适应容差和瞬态变化。

    此致、

    Uli