This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00120:对 P_EN、Q1 电路的怀疑

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1563894/tida-00120-doubts-regarding-p_en-q1-circuit

器件型号:TIDA-00120


工具/软件:

您好的团队、

我想了解 MOSFET Q1 在该电路中的重要性、在这里、MOSFET Q1 通过体二极管为电池板提供接地、这需要通过体二极管为电路供电(根据我在其中读数)。 但我的问题是、如果我们最终要接地、这里该器件的用途是什么、如果它仅用于电池的反向电流保护、那么我们也可以通过 L_EN 控制电池?

请帮助我了解此电路。

此致、
Tanishqa.