This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP40988:pmp40988

Guru**** 2872500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1558950/pmp40988-pmp40988

器件型号:PMP40988


工具/软件:

我们正在开始一种需要 5kw PFC 前端的新设计 此零件似乎符合设计标准。 TI 是否可以联系我们、询问有关此参考设计成熟度的问题?

谢谢

Michael Creighton

Ametek Powervar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你的问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brent、

    • 感谢您的答复。 我们找不到 BOM 中列出的用于参考设计的多个器件。 此设计是否成熟? 您是否有类似的疑问?  
    • 谢谢

    Michael Creighton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    设计功能如测试报告中所述。 现在我们正在按照 BOM 构建设计。 我们没有采购零部件的问题。 电路板上有一些定制磁性元件。 如需采购、您需要直接联系磁性元件供应商。

    此致、

    Brent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Brent