This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29910A:VBULK

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1560546/ucc29910a-vbulk

器件型号:UCC29910A
Thread 中讨论的其他器件:TPS92075

工具/软件:

当设计计算器中将 Vin 设置为 100V 并且 VBULK 设置为 50V 时、CBULKH 变为负值。 是否可以为 VBULK 设置较低的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takahiro、

    您能给我发送设计计算器、其中根据您应用的工作点给出了相应的值吗?

    另外、您能告诉我您的应用是否需要特定的保持时间吗?

    此致、

    Soumya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../20250906_5F00_UCC29910A-Design-Calculator_5F00_SLUC265A.xlsHelloSoumya-San 请参阅随附的工作表。 输入电压为 100VAC、输出电压设置为 48VDC。 因此、输出电容器显示为–211uF。  因此、设计没有进展。至于 PFC、这是我的第一个设计、我尝试购买 TPS92075、但库存已售罄。到年底、我需要使用这些规格制作样片。 我在设计进度方面遇到问题。 我想缩小电路板尺寸并设计降压 PFC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takahiro、

    我正在研究它,很快就会回来给你。

    此致、

    Soumya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takahiro、

    可以 使用数据表中提到的以下公式正确计算 CBULK _H:

    数据表可在此处找到: 降压 PFC 控制器 — 数据表(修订版 A)

    感谢您在设计计算器中指出此错误、我们将在后续版本中尝试纠正此错误。

    此致、

    Soumya.