This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP41114:PMP41114 参考设计电路板和放大器;DSP 固件

Guru**** 2928170 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP41114, PMP41017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1562613/pmp41114-pmp41114-reference-design-board-dsp-firmware

器件型号:PMP41114
主题中讨论的其他器件: PMP41017

工具/软件:

尊敬的 Texas Instruments 支持团队:

目前、我正在研究一个专注于的研究项目 用于 5G 电信应用的先进电力电子产品 、其中我们需要中的高效交流/直流电源单元 (PSU) 3kW 范围 测试装置进行测试。

我看到了 PMP41114 参考设计(具有 GaN 开关的 3.6kW、54V 单相交流/直流整流器) 在您的网站上发现它非常符合我们的项目要求。 我要求澄清以下几点:

  1. 评估板的可用性: 您能否确认 PMP41114 完全组装好的评估板是否可供订购?

  2. DSP MCU 固件: 您还能告知是否将固件/软件用于对两者进行数字控制 控制器相位 直流/直流级 是否可用于研究目的、或者是否可以提供参考代码来促进我们实验室实验中的集成?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ahmed:

    由于资源有限、设计板不可订购。 我们在 PMP41114 版本 A 摘要中进行了初步测试 、但它仍在开发阶段、目前处于提高功率级别的阶段。

    对于固件、我们没有发布它、因为它会不断变化。  DigitalPowerSDK 中有现有的解决方案、您可以参考 PMP41138 对于 PFC 级、和 PMP41017 共模电流。