This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:下载失败、因为错误 503:服务器不可用

Guru**** 2931790 points

Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1561790/pspice-for-ti-download-failed-due-to-error-503-server-unavailable

部件号:PSPICE-FOR-TI


工具/软件:

由于无法下载文件、安装失败。  昨天和今天每天都遇到过几次此错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carl:

    您是否正在运行最新的安装程序?

    如果是、请生成如下日志文件以进行故障排除:

    1. 创建新的环境变量“CDS_LIC_QA_TEST"。“。 将其设置为类似“C:\cadence\PSpiceTI\LicLog.txt“的内容。
    2. 运行 安装程序并 等待错误消息、然后共享文件“C:\cadence\PSpiceTI\LicLog.TX“
    3. 删除 环境变量“CDS_LIC_QA_TEST"。“。
    4. 共享文件  LicLog.txt

    步骤 3 很重要、因为否则、文件会随着时间的推移而增大到很大的大小。 我们不想让他们在路上遇到问题。

    您可以 PM 文件。

    谢谢、
    Jc.